https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/838352/isow7841-negative-viso
器件型号:ISOW7841主题中讨论的其他器件: UCC12050
你(们)好
是否可以实现负隔离式输出?
VCC=5V -> Viso=-5V
我知道在这种情况下、我们无法使用 IO 通道。
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/838352/isow7841-negative-viso
器件型号:ISOW7841你(们)好
是否可以实现负隔离式输出?
VCC=5V -> Viso=-5V
我知道在这种情况下、我们无法使用 IO 通道。
贝斯特雷加兹
您好!
是的、您在图像中显示的配置就是我所指的配置。 这并不特定于 ISOW、任何隔离式电源均可根据您考虑将哪个引脚用作基准电压来用作+5V 电源或-5V 电源。
这是可接受的使用方式、请确保您不使用数据通道。 如果您要使用、则必须将 I/O 逻辑电压与器件 GND 引脚 GNDISO 匹配、而不是与系统 GND 点 ISOGND 匹配。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao