This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:负向 Viso

Guru**** 2558610 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/838352/isow7841-negative-viso

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: UCC12050

你(们)好

是否可以实现负隔离式输出?

VCC=5V -> Viso=-5V

我知道在这种情况下、我们无法使用 IO 通道。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、ISOW7841无法生成-5V 的负输出。 ISOW 可产生单个隔离式输出、因此您始终可以将 VISO 连接到系统 GND 并使用 GNDISO 作为-5V 点。 在这种用例中、您将无法使用您还提到的 ISOW 数据通道。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao

    感谢你的答复。

    >您始终可以将 VISO 连接至系统 GND,并将 GNDISO 用作-5V 点。

    您是否意味着-5V 可用于以下配置?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您在图像中显示的配置就是我所指的配置。 这并不特定于 ISOW、任何隔离式电源均可根据您考虑将哪个引脚用作基准电压来用作+5V 电源或-5V 电源。

    这是可接受的使用方式、请确保您不使用数据通道。 如果您要使用、则必须将 I/O 逻辑电压与器件 GND 引脚 GNDISO 匹配、而不是与系统 GND 点 ISOGND 匹配。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao

    感谢你的答复。

    我注意到 UCC12050已发布。

    UCC12050是否可以使用之前讨论的相同想法生成-5V 电压?
    (如何处理 SEL 引脚?)

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在前面的帖子中提到的方法适用于任何隔离式电源、因此我认为 UCC12050也应该正常工作。 ISOW 和 UCC 器件的 SEL 引脚应根据 VISO 所需的相对于 GNDISO 的绝对电压连接到其 VISO 或 GNDISO 引脚。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 UCC12050器件的产品定义者。 此帖子是为了确认、正如 Rao 所述、是的、UCC12050可用于生成-5V 隔离式电源。 SEL 引脚应连接到 VISO 引脚以及上图中所示的其他连接、以生成该电压电平。

    我们的帖子是否解决了您的疑问?

    此致、

    Daniel