大家好、团队、
这是与 SN6505B 相关的问题:Ron @ TA=125℃是什么?
您能否告诉我 SN6505-Q1在温度较高时具有较低 Ron 的原因?
您说 "当 TA = 125C 时、R (on)的总体最小值将会发生、因此 TA = 125C 和 TA =-40C 至125C 时、R (on)的最小值将小于0.16Ω Ω。"
我指的是另一种器件(HSS)、它具有与 SN6505-Q1不同的特性。 也就是说、温度越高、Ron 越高。
您能告诉我它们的特征与如何操作之间存在差异的原因吗?
此致、
Ochi