This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:SN6505A/B-Q1有关效率与负载电流的比较数据

Guru**** 2454060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B-Q1, SN6505A-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/835319/sn6505a-q1-sn6505a-b-q1-comparison-data-about-efficiency-vs-load-current

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505ASN6505B-Q1SN6505B

Anant-San、您好!

 

您能否为我提供有关效率与负载电流的 SN6505A/B-Q1比较数据、这些数据是通过使用相同的转换器进行测试的。 但频率不同?  
 
 我想知道这些效率@当工作频率为160kHz 和420kHz 时、负载电流为10mA 至50mA。

也就是说,我想 了解 SN6505A-Q1与图22对应的效率(图22是 SN6505B-Q1与 Wurth 760390014对应的效率)。 图2至图6使用不同的变速器进行测试。)

 

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、  

    如果您没有数据、@使用相同的转换器时、道路电流为10mA 至50mA。 但频率不同、您能告诉我在160kHz 和420kHz 时的效率@ 10mA 至50mA 吗?  

    我希望 在160kHz 和420kHz 时获得@ 10mA 至50mA 的更大效率数据(如果有)。  

    此致、  
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    今天、团队外出参加美国劳动节假期、但我们团队的 Manuel 将在本周与您一起跟进。 但是、我将在下面发表一些初步想法。

    由于开关频率的原因,我们通常必须选择具有适当 ET 积(V 微秒)的变压器,这反过来会影响变压器中使用的磁芯的体积,从而影响其耦合和效率参数。

    在理想情况下、如果其他所有条件都相等、则较低的开关损耗(与频率成正比)会使较低的开关频率具有稍高的效率。 在实践中、由于变压器设计的不同、数字可能会有所不同、我们应加以检验。 如果我们必须在同一个变压器上进行此比较、则必须选择具有更大 ET 积的变压器、以最大程度地降低变压器饱和的风险。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abri-San、您好!

    谢谢你。 我期待更多的跟进!

    您能告诉我有关总 输入电流和峰值电流的日期吗? 我对效率 感兴趣@相同的转换。 但频率不同、因为我想知道 总 输入电流和峰值电流。

    以下哪种情况 下会降低总输入电流和峰值电流?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    感谢您的耐心等待! 正如 Abhi 所说的、所有因素都是恒定的、我们希望使用 SN6505A 的系统的效率比使用 SN6505B 的系统稍高、但这种差异可能很小、其他参数(如变压器尺寸)可能对客户具有优先级。

    以下是放大后的变压器效率测量结果、可供您参考。 请注意、两种测量均使用不同的变压器、并且每种变压器都具有独特的效率曲线:


    在 SN6505B EVM 上测得的 PCA 变压器效率曲线


    在 SN6505A EVM 上测得的脉冲变压器效率曲线

    变压器输入电流不受不同频率下效率的限制:变压器具有通常适用于不同频率的最大额定电流。 变压器的输入电流由变压器驱动器控制、SN6505A 和 SN6505B 都对变压器初级侧具有1A 的电流限制。 这意味着变压器可输入高达1A 的电流、在正常情况下、该电流将以匝数比的一部分反射到输出端。 这里的频率和效率确实具有很小的影响、但匝数比是更大的因素。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    上述信息是否有用? 请告诉我们。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel–San、您好!

    感谢您的支持!

    您能告诉我如何更改匝数比吗? 我们将使用的输入电压和输出电压 已经定义。 我能否在不改变输入和输出电压的情况下改变匝数比? 如果可以、您是否会向我展示我应该更改哪些参数? 然后、更改的参数是否会影响输入峰值电流?  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    不用客气!

    匝数比可以通过绕组隔离变压器或多或少的时间来增加或减少、所需的匝数比 N 可以通过以下关系确定:N =输出电压/输入电压。 由于输入和输出电压已经定义、此部件将是直接的。 然后、变压器可按1:N 的比值缠绕、在输入侧每转动一次、输出侧有 N 个匝、如下图所示:



    根据温度和电流负载下的工作裕度计算值略微增大匝数比可能会有所帮助。 在上述设置中、匝数比可通过以下公式验证:VIN x N = Vout。 如果输出电压与定义的输出电压匹配或略高于定义的输出电压、则匝数比是适当的。

    虽然 TI 目前不生产磁性器件、但我可以帮助计算匝数比、并继续提供一般支持。

    抱歉、您提到的峰值电流是多少? 这是连续运行还是瞬态期间的参数?


    我将等待您的答复。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel–San、您好!

    我指 的是连续条件下的峰值电流、 即稳态条件下的峰值电流。 我想知道如何在稳态下降低峰值输入电流。

    您说"频率和效率在这里确实影响很小、但匝数比是更大的因素"。 然后、我想知道 是否可以在不更改 Vin、Vo 和 IO 的情况下更改匝数比。
    请问您是否回答? 此外、如果 我可以这么做、 您会向我展示哪些参数应该更改吗?  更改的参数是否会影响稳态下的输入峰值电流?

    此致、
    Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    SN6505的峰值电流为变压器的1A 输入。 许多变压器可以在这个电流下正常运行。

    改变匝数比 N 会按比例影响 Vout 与 Vin。 如果匝数比大于1、则输出电压将相对于输入电压更高。 如果匝数比小于1、则输出电压将相对于输入电压更低。 电流受此关系的反比影响、因此如果 Vout > Vin、Iout < Iin。

    这不会影响连续输入峰值电流。 匝数比是否已根据上述帖子中的公式确定?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel–San、您好!

    感谢您的支持!  

    此致、  
    Ochi