This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841发生了故障

Guru**** 2512195 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/836457/isow7841-isow7841-breaks-down

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件:ISOW7842

在大规模生产中,我的客户遇到了 ISOW7842的故障。 ISOW 变为第二(ISO)端的短电流。

您能否修改计划并建议解决问题的方法?

附件中提供了技术详细信息:

  1. TOP.png 和 BOT.png–是 PCB
  2. img 20190903……jpg–board’s photo
  3. BldcPmsm.pdf -原理图
  4. e2e.ti.com/.../BldcPmsm.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    感谢您提供 PCB 图像和原理图。 Viso 引脚上的预期负载是多少? 每个系统中的同一单元(DD1、DD12、DD3)是否出现故障? 短路条件下的电压电平是多少?

    1. 这可能不是故障原因、但建议在 Vcc 上使用比在 Viso 上使用高得多的去耦电容。 优选~100uF 更高、如 ISOW7842数据表的电源建议(第11节)中所述、如下所示:

    2. 如果电压瞬变影响直接连接到 GND 或 VSUPPLY 的引脚、请鼓励客户在这些连接中使用4.7kOhm 的上拉或下拉电阻器、例如 SEL 和 GND 输入
    3. 为了改善辐射、未使用通道上的输入引脚应连接到器件的默认输出状态。 由于图像中的器件看起来是"非 F"器件、未使用的通道输入应通过4.7kOhm 电阻器而非 GND 连接到 Vcc。 这是一个性能建议、对于器件正常运行并不重要。


    我将等待你对上述初步问题的答复。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Manuel

    Viso 引脚上的预期负载是多少?   -~20mA

    每个系统中的同一单元(DD1、DD12、DD3)是否出现故障?  是的、它是同一个单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    谢谢你。 我们的客户是否能够添加与 C100、C79和 C93并联的100uF 电容器? DD1、DD12或 DD3设备是否在每个系统中始终发生故障? 另请更详细地描述短路电流情况。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "DD1、DD12或 DD3设备是否在每个系统中始终发生故障?" -不是的,它们中的一个部件在每个系统中都有相同的预期。

    “还请更详细地描述短路电流情况。” –引脚16和引脚9、15之间有一个小电阻(大约为0欧姆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    如 Manuel 提到的、解决这个问题的最佳方法是使 VCC 引脚上的总电容至少比 VISO 引脚上的总电容大100µF μ F。 您可以向客户推荐吗?

    此外、我发现 VCC 和 VISO 上的去耦电容器放置存在问题。 该器件要求将所有电容器放置在与器件相同的一侧、而不应放置在 PCB 的另一侧。 同样重要的是、应将最小值的去耦电容器放置在最靠近器件引脚的位置。 有关电容器的放置、请参阅 EVM 的以下 PCB 布局。

    如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    我希望您能够与客户分享上述信息、并希望客户正在努力实施建议的变更。 如果需要一些时间来更新 PCB 并根据我的建议进行测试、那么我想关闭这个 E2E 主题。 以后、一旦您收到客户的更新、您可以回复此帖子或创建一个新帖子。

    如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao