This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540 VCC1和 VCC2可以支持5V

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/839635/iso1540-iso1540-vcc1-and-vcc2-can-support-5v

器件型号:ISO1540

尊敬的:

我们看到了 ISO1540数据表、但 VCC1和 VCC2规格只能支持3.3V 电压。

建议的 VCC1和 VCC2可以支持5V 电压吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

伊凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您发帖到 E2E! ISO1540可由 Vcc1和 Vcc2上的3.3V 或5V 电源供电。 数据表的"建议运行条件"部分和下面突出显示的标题中列出了这一点:



    您是否在5V 电压下遇到 ISO1540加电问题?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez