This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050's 差分输入电阻从50K 变为500KΩ Ω

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/837333/iso1050-iso1050-s-differential-input-resistance-change-from-50k-to-500k

器件型号:ISO1050

大家好、

我的客户反馈说,即使 问题发生的几率很小,ISO1050也会有一些问题。

问题是  ISO1050有时可以成功通信、有时无法 成功通信。

我们测试这个有问题的芯片、发现  它在 CANH 和 CANL 之间的输入电阻为500KΩ Ω、而其它芯片'为50kΩ Ω。

我有以下问题。 你有什么建议吗?  

当 IO1050的差分输入电阻从50K 变为500KΩ Ω 时、会发生什么情况?

2.差分输入电阻变化的原因是什么?

谢谢!

下面是 SCH:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    感谢您与我们联系、解决客户问题。

    在我们提供我们的意见之前、您能否帮助我们提供与测试相关的更多信息、以便我们更好地了解问题? 我想知道客户是如何测试 ISO1050的 CANH/CANL 引脚的输入阻抗的。

    1. 如上面的原理图所示、他是否在安装了所有组件(包括端接器电阻)的 PCB 上进行测试?
    2. 在测试输入阻抗时、您是否知道是否有其他节点连接到总线?
    3. 在测试时、您知道是否驱动 TXD 输入? TXD 正在切换或是否保持单个状态?

    请帮助我们提供上述信息、谢谢、

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!  

    我们在几天内没有收到您的消息。 您是否能够确定导致阻抗变化的原因?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!  

    我们在大约一周内没有收到您的消息、因此我将假定您能够确定是什么导致阻抗变化。 如果不是这样、请随时回复此帖子或启动新帖子、我们很乐意为您提供帮助。  

    此致、  

    Dan