This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:上电顺序

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/835227/iso7721-power-on-sequence

器件型号:ISO7721

尊敬的 所有人:

  在我的 BMS 应用中,VCC 引脚将  ISO7721 VCCIN 连接 在 GND 前面 连接 ISO7721 GND 引脚、  这 种情况是否会对 ISO7721?产生任何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Big Bill、

    感谢您发帖到 E2E! 在 Vcc1在 GND1之前通电的情况下、如果 GND1真正断开连接、预计不会损坏。 如果存在残留电荷或能量耦合到 GND1、从而超出数据表限制、则可能会发生意外行为或器件损坏。

    在 VCCIN 上电时、连接 GND 之前 ISO7721 GND 引脚的电压电平是多少? 您询问的是隔离器同一侧的 VCCIN 和 GND 引脚、如下所示、对吧?



    请务必在周一至周五的正常工作时间内收到我们的回复。


    谢谢、祝您愉快!
    Manuel Chavez