请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721 尊敬的 所有人:
在我的 BMS 应用中,VCC 引脚将 ISO7721 VCCIN 连接 在 GND 前面 连接 ISO7721 GND 引脚、 这 种情况是否会对 ISO7721?产生任何影响
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Big Bill、
感谢您发帖到 E2E! 在 Vcc1在 GND1之前通电的情况下、如果 GND1真正断开连接、预计不会损坏。 如果存在残留电荷或能量耦合到 GND1、从而超出数据表限制、则可能会发生意外行为或器件损坏。
在 VCCIN 上电时、连接 GND 之前 ISO7721 GND 引脚的电压电平是多少? 您询问的是隔离器同一侧的 VCCIN 和 GND 引脚、如下所示、对吧?
请务必在周一至周五的正常工作时间内收到我们的回复。
谢谢、祝您愉快!
Manuel Chavez