This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:输出电流

Guru**** 2874600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/796388/iso7720-output-current

器件型号:ISO7720

输出可以安全提供的最大电流是多少?  数据表指定的绝对最大值为15mA、但没有人希望使用该限值。  在建议的工作条件下、它不会指定最大输出电流。 器件能否在不损坏器件的情况下驱动12mA 电流?  它能否在 不损坏器件的情况下驱动10mA?

谢谢--Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    通常、大多数 TI 数字隔离器在正常工作条件下的最大输出电流仅为4mA。 请参阅下面的链接主题。 如有任何疑问、请随时发布。

    e2e.ti.com/.../2787065

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    此外、数据表的第6.3节"建议运行条件"包含此信息。 上图显示了低电平/高电平输出电流的最大值/最小值。 输出原理图还有助于阐明用于输出拉电流/灌电流的架构。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas。 数据表仅在第6.3节中指定了最小电流、而不是最大电流。    也许可以 更新数据表?

    谢谢--Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4mA 是否仅与5V 电源输入搭配使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    数据表确实显示了输出引脚的最大电流、但它只是以一种奇怪的方式呈现。 输出逻辑高电平的电流显示为-4mA、因此在技术上列为最小值。 了解电流以 IC 为基准、负电流被视为离开 IC 的电流。 输出逻辑低电平的情况正好相反、电流会灌入器件以流向地面。 无论采用哪种方法、输出可处理的最大工作电流的绝对值均为4mA。 这是否有助于阐明最小/最大电流值?

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    是的、没错。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lucas 的所有帮助!

    标记