This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050低温启动问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/795752/iso1050-iso1050-low-temperature-start-up-problem

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好、先生、

ISO1050DUBR、我遇到了一个问题:  

℃条件:-30 μ A; DSP:F28034PNT;CAN:ISO1050DUBR

由于我们的设计缺陷、ISO1050的 Vcc2将从5V 降至0.6V、ISO1050停止工作。  在 Vcc2的电压从0.58V 上升到5V 期间、 ISO1050的工作延迟、延迟时间大约为17.7秒、这不是我们想要的。

下面是波形: CH1:ISO1050 Vcc2为5V;   CH2:TX (__LW_AT__连接 DSP28034); CH3:RX (__LW_AT__连接 DSP28034);CH4 CANH/CANL (差分)

此外、当 我通过0V~5V 的外部电源为 Vcc2供电时、系统待机;这种情况不会发生;波形如下:

这是我的疑问、仅在-10°C 以下、Vcc2仅从0.6V 上升到5V、器件 ISO1050将延迟几秒钟。

请帮助检查。

谢谢和 Regaeds

青色周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色周、

    很遗憾您遇到 ISO1050问题。 正确的是、这种延迟启动是由于 Vcc2上的温度低和欠压电压所致。 有关此问题的更多信息、请 参阅此 E2E 主题。

    最好的解决方案是升级到 ISO1042。 我已经在这些条件下测试了隔离式 CAN 收发器、我相信它不会出现这个启动问题。 遗憾的是、该器件与 ISO1050不具有引脚对引脚兼容性、因此必须进行一些布局返工。 ISO1042采用8引脚 DWV 和16引脚 DW 封装。

    另一种解决方案是向 Vcc2添加一个泄放电阻器。 假设 器件在0.58V 的电压下启动、因为电容器未向下放电至 零 -放气电阻器将使这些电容器 快速放电。 如果我们可以使 Vcc2在启动备份之前放电至低于0.3V、则不应看到启动问题。

    这些解决方案中的任何一个都适合您吗?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,先生你(们)好
    感谢您的快速响应。
    我们已经解决了 Vcc2的压降、因此 ISO1050不会发生这种情况;
    ISO1042似乎优于 ISO1050、我们将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、青色周、
    是的、ISO1042是一款更新的隔离式 CAN 收发器。 它支持 CAN FD 数据速率、具有更高的总线故障保护和更高的隔离等级。 如果您对器件有任何疑问、请随时提问-在本主题或新主题中。
    此致、
    Dan