This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240M:关于 ISO72xx 系列的 VIORM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7240M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/789988/iso7240m-about-viorm-of-iso72xx-series

器件型号:ISO7240M

您好、支持团队、

我对 ISO72xx 系列的"VIORM:最大重复峰值隔离电压"有一些疑问。
此规格随交流电压而指定。

[问题]
该交流电压的频率是多少?
2. VIORM 是否取决于此交流电压的频率?
如果是、是否有图形显示了该交流电压频率与 VIORM 频率之间的关系?
VIORM 的交流电压规格为560Vpk。 它的直流电压是多少? 我能理解直流电压为400VDC 吗?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    请在我的输入下方查找。

    交流电压的频率通常为60Hz。

    2.我们不希望 VIORM 规格依赖于交流电压的频率。 当然、这不能说是指所有频率、但对于大多数实际交流电压频率、我们不希望看到数据表中指定的 VIORM 规格有任何下降。

    遗憾的是、我们没有 ISO72xx 系列器件的这些数据。 我们从内部测试中知道、TI 电容隔离性能不会随着频率的提高而降低。 正如我先前所说的、我们仅在几 kHz 的频率下进行了测试。

    4、是的、可以安全地将400V 作为 ISO7240M 的直流工作电压规格。 对于 ISO77xx 系列等最新增强型隔离器、直流工作电压可高达 VIORM 峰值规格。 因此、我们建议在任何新设计中使用 ISO77xx。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、您好!

    很抱歉我迟到了。

    我很理解您的建议。
    这对我来说非常有用。

    此致、
    M. Tachibana