请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7240M 您好、支持团队、
我对 ISO72xx 系列的"VIORM:最大重复峰值隔离电压"有一些疑问。
此规格随交流电压而指定。
[问题]
该交流电压的频率是多少?
2. VIORM 是否取决于此交流电压的频率?
如果是、是否有图形显示了该交流电压频率与 VIORM 频率之间的关系?
VIORM 的交流电压规格为560Vpk。 它的直流电压是多少? 我能理解直流电压为400VDC 吗?
此致、
M. Tachibana