请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868076/eft-suppressor
您好!
我是贝斯特。
我在 W ü Endüstriyel Elektrik Company (研发工程师)工作。 我们生产用于工业生产的电子卡、我们希望保护卡免受工业领域噪声和电压偏差的影响。 通常、我们对电子卡使用24V (200mA)或220V 50-60Hz 15W、我们希望防止所有卡上的瞬时电压失真。
我们的标准是参考;
IEC 61000-4-2 ESD
IEC 61000-4-4 EFT
IEC 61000-4-5浪涌
请您告知我这些标准适用的滤波器吗?