This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EFT 抑制器

Guru**** 2450330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/868076/eft-suppressor

您好!

 

我是贝斯特。

我在 W ü Endüstriyel Elektrik Company (研发工程师)工作。 我们生产用于工业生产的电子卡、我们希望保护卡免受工业领域噪声和电压偏差的影响。 通常、我们对电子卡使用24V (200mA)或220V 50-60Hz 15W、我们希望防止所有卡上的瞬时电压失真。

 

我们的标准是参考;

 

IEC 61000-4-2 ESD

IEC 61000-4-4 EFT

IEC 61000-4-5浪涌

请您告知我这些标准适用的滤波器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、贝斯特、

    感谢您与我们联系。
    如果噪声滤波与任何 TI 器件相关联、最好我们提出任何建议、以便相应的团队可以更好地评论建议。 我仍会通知电源团队、看看他们是否有任何建议。

    您是否还可以确认您是否仅需要在卡的24V 输入端提供保护设备建议? 或者、您是否还需要220V 交流输入电压? 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao