主题中讨论的其他器件:SN6505A
我们正在构建一个由2节锂聚合物电池串联(6至8.6伏 B+)供电的小型器件。 我们计划使用 LDO 将+5调节到 SN6505、同时直接通过电池为1:4变压器供电。 此配置类似于 Kazuya Nakai54 在2018年5月22日描述的配置"SN6505A:SN6505A 是否可以与 VIN 3.3V 和5V 变压器中心抽头一起使用?" 在该线程中、D1或 D2上的最大电压为16伏。 我们的系统可以为 D1和 D2提供高达17.2伏的电压。 但是、该值会降低 D1和 D2上的 VLO。 (最坏情况下的峰值电压 VPK 计算为 VPK=VLO+2*8.6-2VLO)。 我们可以使用 LDO 将电池电压降至8伏以下、但这会影响我们的电池寿命。
我的问题是:
D1 和 D2重复峰值的绝对最大电压是多少? 也许之前对 16 伏 Kazuya Nakai54的回答暗示了一个直流值。
2. 当芯片 Vin 为+5V 时、D1和 D2上 VLO 的绝对最小值是多少? 这样、我们就可以在每个周期的短时间内将实际 VPK 设计为超过16V 的缓解措施时计算出来。
3. 您能否建议其他解决方案来处理未稳压的电池电压?