Other Parts Discussed in Thread: SN6505A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6505A 大家好、
我的客户考虑使用 SN6505A 并提出了一些问题。
- 当采用图48等双极输出配置时、是否可以实现不平衡负载?
例如、对于正电源侧:300mA
对于负电源侧:20mA - 如果您有的话、能否提供启动波形?
客户希望了解浪涌电流波形。
此致、
Shota Mago