This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:双极输出时的不平衡负载

Guru**** 2659315 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/864750/sn6505a-unbalanced-load-when-bipolar-output

器件型号:SN6505A

大家好、

我的客户考虑使用 SN6505A 并提出了一些问题。

  1. 当采用图48等双极输出配置时、是否可以实现不平衡负载?
    例如、对于正电源侧:300mA
        对于负电源侧:20mA
  2. 如果您有的话、能否提供启动波形?
    客户希望了解浪涌电流波形。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    1. 建议在所有 SN6505输出条件下平衡负载、但平衡是在功率方面。 正负输出电源电压是多少?

    2. 5Ω μ A、10uF 负载的启动波形:



      这些波形不包括电流测量、但由于 SN6505集成了软启动和内部电流限制、因此器件在启动期间的电流瞬变是安全的。 确切的浪涌电流值因系统间的不同而异(主要取决于负载电容)、预计不会超过 SN6505的1.42A - 2.15A 电流钳位限制。

      如果应减小浪涌电流、则使用此 线程的最终帖子中所述的电感 器可能会有所帮助。


    我期待您的答复。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maunel-San

    感谢您的快速响应。

    关于不平衡负载、请参阅随附的方框图。

    ±5V 为运算放大器供电。

    但正电源端也为一些数字器件供电、因此不可避免的负载条件不平衡。

    客户应该如何处理这种情况?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    感谢您提供上述信息和方框图。 由于这些电源是使用全桥整流器生成的、因此每个电流分量在变压器的两半之间平均分配、因此在该系统中不会出现负载平衡问题。


    最棒的
    Manuel Chavez