This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:请查询数据表9.2典型应用

Guru**** 2767225 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1050EVM, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/864404/iso1050-inquire-datasheet-9-2-typical-application

器件型号:ISO1050
Thread 中讨论的其他器件:、 ISO1042

您好、先生、

我是否可以向您了解 ISO1050数据表 P.22 典型应用 SCH、GND2为何需要一个电容连接 PE?  

这是抑制 CM 噪声的 Y 电容器吗?

如果是、如何确定该 Y-cap 值?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    从 ISO 接地到保护接地的电容器在典型应用电路中是可选的。 ISO1050EVM 上没有此类电容器(http://www.ti.com/tool/ISO1050EVM)、它可以正常运行。  

    这是否适用于新设计? 如果是、我建议将 ISO1042用于隔离式 CAN 收发器。 ISO1042支持更高的数据速率、更高的总线故障保护(+/-70V)、更宽的共模范围(+/-30V)以及比 ISO1050更高的隔离额定值。  

    此致、  

    Dan