This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:5V 容限含义和折衷

Guru**** 2526070 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/862804/iso3080-5v-tolerant-meaning-and-tradeoff

器件型号:ISO3080

您好!

我需要了解数据表中5V 耐压短语的含义?  此外、使用5V 的代价是什么?   我有一个系统、在该系统中、它将被设计为5V 运行。


谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    3.3V 可耐受5V 电压的含义是当 VCC1为3.3V 时、SIDE1上的输入引脚可耐受5V 电压。 输入可承受5V 电压、器件可正常工作、但请注意、SIDE1上的输出仅能根据数据表中定义的 VOH 规格(VCC1-0.4V)提供输出电压。

    在 MCU 以5V 电压运行的客户应用中、如果 MCU 接受3.3V 输入、则 ISO3080的5V 容限输入特性将使该器件能够在该应用中正常使用。

    请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao