请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3080 您好!
我需要了解数据表中5V 耐压短语的含义? 此外、使用5V 的代价是什么? 我有一个系统、在该系统中、它将被设计为5V 运行。
谢谢、
HSG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 HSG、
3.3V 可耐受5V 电压的含义是当 VCC1为3.3V 时、SIDE1上的输入引脚可耐受5V 电压。 输入可承受5V 电压、器件可正常工作、但请注意、SIDE1上的输出仅能根据数据表中定义的 VOH 规格(VCC1-0.4V)提供输出电压。
在 MCU 以5V 电压运行的客户应用中、如果 MCU 接受3.3V 输入、则 ISO3080的5V 容限输入特性将使该器件能够在该应用中正常使用。
请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao