This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:规格检查

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/814834/iso1540-spec-check

器件型号:ISO1540

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们使用 ISO1540、发现波形与原始波形反相

(CH1:I2C_SCL_S0、CH2:I2C_PSE_CLK_IC)

我们看到了通道2上的过冲和下冲

这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    感谢您分享波形和原理图、以便更好地了解问题。

    我看到您提到过、输出与您的帖子中的输入信号反相、但我在波形中看不到任何此类反相。 我假设反相不是问题、问题是输出波形上出现的噪声。 请确认吗?

    我不确定此噪声来自何处、ISO1540不会产生此类噪声。 电源+V3.3_PSE 可能会产生噪声或 PCB 布局不是最佳、这会导致来自同一 PCB 上其他电路的噪声耦合或夜间 PCB。 请务必共享+V3.3_PSE 波形和客户 PCB 布局、以检查其中是否存在任何问题。

    我还注意到 I2C_SDA_S0和 I2C_SDA_S0引脚上没有列出上拉电阻器、我假设上拉电阻器在该原理图中不可见、但在此处未显示的其余原理图中存在。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    请务必向我们分享您的意见、或告知我们有关该问题的最新消息、以便我们可以帮助您解决该问题。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    示波器将 ISO GND 短接至数字 GND

    移除数字 GND、ISO1540波形正常

    感谢你的帮助。