主题中讨论的其他器件: ISO1212
如何将 ISO1212EVM 的100V 输入修改为300V。 我参考的是显示 ISO1212EVM 原理图的图7。 Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何将 ISO1212EVM 的100V 输入修改为300V。 我参考的是显示 ISO1212EVM 原理图的图7。 Thx
Dan、您好!
您希望输出切换的阈值电压是多少、系统的最大输入电压是多少?
您需要移除任何额定电压不足以达到足够高电压的组件(例如二极管)。
您可以将 C3和 C4的封装用于 RSHUNT。
然后、我们只需为您的系统确定 RSENSE、RTHR 和 RSHUNT 的电阻器值、并适当地填充它们。 您可以使用 本 TI 技术手册中的 Excel 工具 来确定电阻器值。 我更改了具有120V 阈值的240V DC 的值。
此致、
Dan
亚伯拉罕和丹、您好!
ISO1212及其 EVM 可使用齐纳二极管或 TVS 二极管、保险丝和其他典型保护元件进行保护。 在选择保护组件(例如齐纳二极管)时、请选择其安全电压、使其足够高、不会干扰正常运行、但足够低、能够保护系统。 在此示例中、齐纳电压为315V - 360V 的齐纳二极管就足够了、例如330V。
要在第1侧启用输出、请将 EN 引脚连接到 Vcc1、否则您可以将其保持悬空。 使用4.7kΩ Ω 电阻器将 EN 连接到 Vcc1将使输出保持可靠启用。 在 EVM 上、可通过将引脚1和2与跳线 J3相连来启用输出、如 EVM 用户指南中所示。
有关在100V - 300V 范围内以设置的60V 阈值进行输入电压调节的问题、请等待隔离团队下周的回复。 Dan Kisling 不在办公室、下周初将返回。
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez
您好、Abraham、
很抱歉耽误您的回答。
这些值看起来非常好。 我的一个问题是在模块输入端将看到多少电流。 使用我链接的文档中的计算器、我们可以看到以下内容:
输入变量 |
|
最小 |
典型值 |
最大 |
||
RSENSE (Ω Ω)(必须< 562) |
562. |
流经 ISO121x 的电流(mA): |
2.03 |
2.25. |
2.54. |
|
RTHR (μ kΩ) |
18 |
VIH (高阈值) V |
72.56. |
78.22. |
85.10. |
|
RSHUNT (μ kΩ) |
5. |
VIL (低阈值) V |
66.35. |
72.70 |
80.27. |
|
|
|
|
|
|
|
|
模块输入电压、VIN (VDC) |
300 |
所选输入电压(VIN)上的模块输入(IIN)电流(仅对 VIN>VIH 有效) |
13.48. |
13.53. |
13.60. |
|
模块输入端允许的最大电压(VIN_MAX) V |
|
|
312.45. |
电流大约为几十毫安。 这意味着我们必须适当调整电阻器的大小。 只需查看阈值电阻器:它必须能够耗散~3.3W 的功率。
如果可能、最好是阈值电压约为输入电压的一半。
例如、如果我们需要300V 输入和150V 阈值、我们可以选择以下值:
输入变量 |
|
最小 |
典型值 |
最大 |
||
RSENSE (Ω Ω)(必须< 562) |
560 |
流经 ISO121x 的电流(mA): |
2.03 |
2.26. |
2.55. |
|
RTHR (μ kΩ) |
56. |
VIH (高阈值) V |
141.64 |
155.52. |
173.20 |
|
RSHUNT (μ kΩ) |
22. |
VIL (低阈值) V |
136.85. |
151.27. |
169.48. |
|
|
|
|
|
|
|
|
模块输入电压、VIN (VDC) |
300 |
所选输入电压(VIN)上的模块输入(IIN)电流(仅对 VIN>VIH 有效) |
4.42. |
4.48. |
4.57. |
|
模块输入端允许的最大电压(VIN_MAX) V |
|
|
326.53 |
如果我们需要具有60V 阈值的110V 输入、我们可以使用以下值:
输入变量 |
|
最小 |
典型值 |
最大 |
||
RSENSE (Ω Ω)(必须< 562) |
560 |
流经 ISO121x 的电流(mA): |
2.03 |
2.26. |
2.55. |
|
RTHR (μ kΩ) |
20. |
VIH (高阈值) V |
51.63. |
56.64 |
63.00 |
|
RSHUNT (μ kΩ) |
50 |
VIL (低阈值) V |
49.74. |
54.96. |
61.53. |
|
|
|
|
|
|
|
|
模块输入电压、VIN (VDC) |
110 |
所选输入电压(VIN)上的模块输入(IIN)电流(仅对 VIN>VIH 有效) |
3.02 |
3.18. |
3.39. |
|
模块输入端允许的最大电压(VIN_MAX) V |
|
|
124.64 |
请注意输入模块上的电流是如何显著降低的。
此致、
Dan
您好、Abraham、
图像被裁剪后、无法看到315V 二极管、但电阻器和60V 二极管确实出现在正确的位置。 我建议您选择大于60V 齐纳二极管电压的齐纳二极管、并为 Rth 和 Rshunt 选择能够耗散多瓦功率的功率电阻器。 如有必要、可在 SMD 封装中找到 Rth、如 SMF518KJT。
您想让我回顾一下显示315V 齐纳二极管的更大原理图吗?
谢谢、
Manuel Chavez
亚伯拉罕、大家好、
由于电阻器值是一个微不足道的更改、因此我将在此 主题上发布一个共享的更新系统原理图:
电阻分压器的比率类似、但我需要确认这将保持我们预期的高电压兼容性和60V 阈值。 不建议拆下~60V 齐纳二极管以保护 ISO1212。 实际上、60V 齐纳二极管优于315V 齐纳二极管、因为它最靠近器件并可提供专用保护。
由于我认为我们没有指定此值、因此该测试中是否需要特定的瞬态或过压条件?
感谢您发帖到 E2E!
Manuel Chavez
您好、Abraham、
为清楚起见、下面是您的回答副本:
正确整合了60V 齐纳二极管、使315V 齐纳二极管成为冗余二极管。 315V 齐纳二极管不是保护 IC 所必需的、但如果系统中有部分未显示、并且需要大于300V 的保护、它将非常有用。
对于5.6kOhm 和20kOhm 电阻器、这种组合可使 EVM 在模块输入端接受高达315V 的电压、并将电压高阈值设置为~82.5V、将电压低阈值设置为~77V (如 前面提到的计算器所示)。 如果您可以接受、请告诉我。 感谢您对这些回答的耐心。
祝你度过美好的一天!
Manuel Chavez