主题中讨论的其他器件: TIDA-00892
尊敬的:
我们第一次使用 ISO1432B 来替换 SP339E、我们需要 如下所示的双确认原理图:
e2e.ti.com/.../ISO1432_5F00_schematic_5F00_review-20190626.pdf
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致。
劳伦斯。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我们第一次使用 ISO1432B 来替换 SP339E、我们需要 如下所示的双确认原理图:
e2e.ti.com/.../ISO1432_5F00_schematic_5F00_review-20190626.pdf
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致。
劳伦斯。
大家好、Manuel Chavez
1) 1)铁氧体磁珠 FB6的用途是什么?
Lawrence:FB6 will DNE (不存在) 用于调试
2) 2)连接 到 ISO1432的 TX 和 RX 电缆的特性阻抗是多少?
劳伦斯: 我们 参考 TIDA-00892,关于120欧姆连接 TX+-和 RX+- ,有什么问题吗?
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
您好、Lawrence、
只要用于发送 TX 和 RX +/-信号的电缆阻抗也为120Ω Ω、120Ω Ω 终端电阻器就可以正常工作。 端接和电缆阻抗应匹配。
我对原理图还有两条评论:


这些是我在这个原理图中唯一还存在的问题;请告诉我您的想法!
尊敬的、
Manuel Chavez
大家好、Manuel Chavez
BN3 (CNR10)是 MARUWA 的 EMI 抑制滤波器(三端电容器)。
它用于独立于 ISO1432B 的电源。
U3A/U3B 仅用于 LED、不用于数据、因此我认为这是可以的!
LED 由 con3连接。
关于120Ω Ω 终端电阻器、总线拓扑中的电阻值似乎不超过2个。
-> 因此,您的意思是 IS1432B 是主机器件,它对吗?
如果正确,我们应该在原理图中添加120Ω Ω 终端电阻器。
顺便说一下,终端电阻器的尺寸“0402”是 RS485的常见尺寸? (或它应该具有的其他大小?)
RS-485网络的限制是32还是255?
我们将 ISO1432B 的功率设计为3.3V/0.6A。 如何确定电源容量?
如有、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
劳伦斯
http://www.ti.com/lit/an/snla049b/snla049b.pdf
总线终端电阻器只能放置在总线末端、如上图所示。 个人而言、我建议使用0603或更大尺寸的电阻器封装、以提高额定功率和可靠性。
ISO1432可驱动256 1/8单位负载。 您可以从数据表的第8.11和8.12节中查看基于数据速率和总线负载的电流消耗水平。 您将需要根据系统的条件对此进行评估、并将 RS-485总线线路上所有器件的总电流消耗相加。
尊敬的、
卢卡斯