This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:ISO1432确认原理图

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, TIDA-00892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/814988/iso1432-iso1432-confirm-schematic

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件: TIDA-00892

尊敬的:


我们第一次使用 ISO1432B 来替换 SP339E、我们需要 如下所示的双确认原理图:

e2e.ti.com/.../ISO1432_5F00_schematic_5F00_review-20190626.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致。

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您发帖到 E2E! 关于此原理图、我有以下问题:

    1) 1)铁氧体磁珠 FB6的用途是什么?

    2) 2)连接到 ISO1432的 TX 和 RX 电缆的特性阻抗是多少?

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manuel Chavez

    1) 1)铁氧体磁珠 FB6的用途是什么?

    Lawrence:FB6 will DNE (不存在) 用于调试

    2) 2)连接 到 ISO1432的 TX 和 RX 电缆的特性阻抗是多少

    劳伦斯:  我们 参考 TIDA-00892,关于120欧姆连接 TX+-和 RX+- ,有什么问题吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    只要用于发送 TX 和 RX +/-信号的电缆阻抗也为120Ω Ω、120Ω Ω 终端电阻器就可以正常工作。 端接和电缆阻抗应匹配。

    我对原理图还有两条评论:

    1. BN3或 CNR10标记的组件是什么?
    2. UART1_TxD 和_RxD 缓冲器朝向相同的方向、两者都像信号输出。 由于 ISO1432的"D"引脚是数字输入、因此 TxD 缓冲器应翻转。 这是否符合您的期望?

    这些是我在这个原理图中唯一还存在的问题;请告诉我您的想法!


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manuel Chavez

    1. BN3 (CNR10)是 MARUWA 的 EMI 抑制滤波器(三端电容器)。

      它用于独立于 ISO1432B 的电源。

       

    2. U3A/U3B 仅用于 LED、不用于数据、因此我认为这是可以的!

      LED 由 con3连接。

       

    3. 关于120Ω Ω 终端电阻器、总线拓扑中的电阻值似乎不超过2个。

      -> 因此,您的意思是 IS1432B 是主机器件,它对吗?

      如果正确,我们应该在原理图中添加120Ω Ω 终端电阻器。

      顺便说一下,终端电阻器的尺寸“0402”是 RS485的常见尺寸? (或它应该具有的其他大小?)

     

    1. RS-485网络的限制是32还是255?

      我们将 ISO1432B 的功率设计为3.3V/0.6A。 如何确定电源容量?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    http://www.ti.com/lit/an/snla049b/snla049b.pdf

    总线终端电阻器只能放置在总线末端、如上图所示。 个人而言、我建议使用0603或更大尺寸的电阻器封装、以提高额定功率和可靠性。  

    ISO1432可驱动256 1/8单位负载。 您可以从数据表的第8.11和8.12节中查看基于数据速率和总线负载的电流消耗水平。 您将需要根据系统的条件对此进行评估、并将 RS-485总线线路上所有器件的总电流消耗相加。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    请参阅以上我的同事 Lucas 的评论。 我们都在隔离团队中、而隔离式 RS-485接口器件、如 ISO1432、是他的专业领域。

    我对延迟回复表示歉意。


    感谢您的耐心等待、
    Manuel Chavez