请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7741 大家好、
希望与您确认、如果 VCC1侧发生故障、并且对 GND 短路、则2侧的输出状态是什么。 (EN2被启用)
输出是默认值吗?
谢谢。
Robin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Robin:
是的、您的理解是正确的。 当没有从 VCC1侧裸片到 VCC2侧裸片的数据传输时、VCC2侧的输出将进入默认状态。 不传输数据的原因可能是 VCC1未通电、VCC1芯片上的 INX 悬空或 VCC1芯片损坏。 在所有这些条件下、正常运行且受电的 VCC2输出将进入默认状态。 ISO7741 (不带"F"后缀)的默认状态为高电平、而 ISO7741F 的默认状态为低电平。
ISO7741数据表中提供的功能表(表2)也对此进行了介绍、复制如下。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao