This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:输入端发生故障时的默认行为

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/815564/iso7741-default-behavior-when-input-side-is-failed

器件型号:ISO7741

大家好、

希望与您确认、如果 VCC1侧发生故障、并且对 GND 短路、则2侧的输出状态是什么。 (EN2被启用)

输出是默认值吗?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    是的、您的理解是正确的。 当没有从 VCC1侧裸片到 VCC2侧裸片的数据传输时、VCC2侧的输出将进入默认状态。 不传输数据的原因可能是 VCC1未通电、VCC1芯片上的 INX 悬空或 VCC1芯片损坏。 在所有这些条件下、正常运行且受电的 VCC2输出将进入默认状态。 ISO7741 (不带"F"后缀)的默认状态为高电平、而 ISO7741F 的默认状态为低电平。

    ISO7741数据表中提供的功能表(表2)也对此进行了介绍、复制如下。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的快速回复。

    Robin