This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:不同尺寸

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/814829/iso7721-different-foot-print

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件:TXB0104-Q1

尊敬的团队:

客户最初使用 带 TSSOP14T 封装的 TXB0104-Q1。

但他们面临一些问题、因此他们将解决方案移至 ISO7721。

使用飞线时测试结果良好。

我们是否有 采用 TSSOP14T 封装的 ISO7721或客户可以直接焊接在电路板上的类似产品?

很抱歉、这里的问题很奇怪、只想检查客户。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我了解客户的问题和请求。 遗憾的是、我们在 TSSOP14T 封装中没有任何隔离器。 ISO7721采用多种封装、SOIC-8封装尺寸最小、与 TXB0104-Q1的尺寸相似。

    请注意、TXB0104-Q1是一款双向电压电平转换器、而 ISO7721具有两个单向通道、每个通道在一个方向上。 这些通道只能按照定义的方向传输。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao