请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721 主题中讨论的其他器件:TXB0104-Q1、
尊敬的团队:
客户最初使用 带 TSSOP14T 封装的 TXB0104-Q1。
但他们面临一些问题、因此他们将解决方案移至 ISO7721。
使用飞线时测试结果良好。
我们是否有 采用 TSSOP14T 封装的 ISO7721或客户可以直接焊接在电路板上的类似产品?
很抱歉、这里的问题很奇怪、只想检查客户。
BR
Kevin