https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/809928/iso7721-connect-gnd
器件型号:ISO7721主题中讨论的其他器件: ISO1042
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们想了解 ISO7721
如果 VCCI 和 VCCO 电压和 GND 相同
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/809928/iso7721-connect-gnd
器件型号:ISO7721您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们想了解 ISO7721
如果 VCCI 和 VCCO 电压和 GND 相同
您好、舒成
没问题! 很抱歉耽误你的时间。 我对您的观点有一些问题和意见:
我希望这是一个有用的回答! 请回答任何其他问题或疑虑。
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez
您好、舒成
我对我的答复拖延表示歉意。
关于6月14日发布的终端电阻器、如果 LED 驱动器和 BCM 节点是网络中最长的节点、则这些终端电阻器的位置很好。 看起来是这样的、但是如果 ATX 12主板的电缆比其他两个节点中的一个节点多、端接电阻器应该位于不同的位置。
对于以下问题、数字接地和 ISO 接地均已正确设置。 只应将隔离栅右侧(红色框中有)的部分连接到 ISO 接地。
感谢您提供方框图! 在55.pdf 原理图中、最好在变压器(U32)的引脚2上包含一个10uF 电容器。 电容器 C304 - C307并不重要、但您当然可以将其保留在中。
我感谢您对此答复的耐心;请随时跟进评论中提出的其他问题。
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez
您好、舒成
PCB 中的隔离栅宽度可使用器件的隔离焊盘和非隔离焊盘之间的宽度进行设置。 最小宽度随封装而变化、对于最高爬电距离和间隙、请尽可能使用最宽的焊盘图案。 ISO7721 数据表的第30页和第33页显示了参考焊盘图案
对于采用 D 封装的 ISO7721、隔离栅的宽度分别为3.85mm 和4.1mm: 
对于采用 DW 封装的 ISO7721、宽度参数更大: 
这是您要查找的尺寸吗? 请告诉我!
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez
您好、舒成
由于 CAN 标准是使用120欧姆阻抗电缆定义的、因此如果使用100欧姆电缆、则在技术上不符合 CAN 标准。 从器件功能的角度来看、可以使用100欧姆电缆、如果您选择使用该电缆、端接电阻器应与100欧姆的电缆阻抗相匹配。
对于 ISO7721FDR、隔离栅或"moat"距离会直接影响隔离等级。 通过减小护板厚度、请注意、如果暴露的布线、焊盘或器件引脚距离小于器件自身的爬电距离和间隙距离4mm、则爬电距离/间隙以及隔离电压额定值将降低
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez