Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1410, ISO1430, ISO1450, ISO1500
主题中讨论的其他器件: ISO1410、 ISO1430、 ISO1450、 ISO1500
大家好、
我们是否有博客或文档、其中介绍了如何从 ISO3088移植到更新的器件?
在新设计中替换 ISO3088的最佳器件是什么?
谢谢、
尼德胡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尼德胡、您好!
幸运的是、升级 ISO3088时没有"移植"软件的过程。 这是因为隔离器(和集成收发器)仅将信号从输入传递到输出、而不对其进行控制。
ISO3088的最新替代产品属于 ISO14xx 系列、具有更高的隔离等级、增强的收发器 EMC 保护、更宽的电源范围和更强的 CMTI。 该系列允许您选择具有适当半双工数据速率的器件、如下所示:
| ISO1410、ISO1410B | 500kbps |
| ISO1430、ISO1430B | 12Mbps |
| ISO1450、ISO1450B | 50Mbps |
其中"-B"后缀表示基本隔离选项而不是增强型隔离选项。 这些参数的差异如下所示:
| 功能 | ISO14xx | ISO14xxB |
| 保护级别 | 增强型 | 基本型 |
| VDE 标准的浪涌测试电压 | 10000 Vpk | 6000 Vpk |
| 符合 UL 标准的隔离等级 | 5000Vrms | 5000Vrms |
| 符合 VDE 标准的工作电压 | 1060Vrms / 1500Vpk | 1060Vrms / 1500Vpk |
我是否可以提供其他信息来帮助您进行选择?
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez