This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:替换文档

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1410, ISO1430, ISO1450, ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/811792/iso3088-replacement-document

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件: ISO1410ISO1430ISO1450ISO1500

大家好、

我们是否有博客或文档、其中介绍了如何从 ISO3088移植到更新的器件?

在新设计中替换 ISO3088的最佳器件是什么?

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    幸运的是、升级 ISO3088时没有"移植"软件的过程。 这是因为隔离器(和集成收发器)仅将信号从输入传递到输出、而不对其进行控制。

    ISO3088的最新替代产品属于 ISO14xx 系列、具有更高的隔离等级、增强的收发器 EMC 保护、更宽的电源范围和更强的 CMTI。 该系列允许您选择具有适当半双工数据速率的器件、如下所示:

    ISO1410、ISO1410B 500kbps
    ISO1430、ISO1430B 12Mbps
    ISO1450、ISO1450B 50Mbps


    其中"-B"后缀表示基本隔离选项而不是增强型隔离选项。 这些参数的差异如下所示:

    功能 ISO14xx ISO14xxB
    保护级别 增强型 基本型
    VDE 标准的浪涌测试电压 10000 Vpk 6000 Vpk
    符合 UL 标准的隔离等级 5000Vrms 5000Vrms
    符合 VDE 标准的工作电压 1060Vrms / 1500Vpk 1060Vrms / 1500Vpk

    我是否可以提供其他信息来帮助您进行选择?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、手动、

    非常感谢您提供的信息。

    是否可以帮助我了解 ISO1500和 ISO14xx 之间的区别?

    谢谢、

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    当然! ISO1500和 ISO14x0都是半双工器件、ISO1500的隔离额定值为3kVrms、而 ISO14xx 的隔离额定值为5kVrms。 ISO1500具有1Mbps 的数据速率、仅采用面积为29mm2的超小型封装、而 ISO14xx 的面积为77mm2。

    我可以帮助了解更多信息吗? 请告诉我!


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、手动、

    非常感谢您的讲解。

    最棒的
    尼德胡