This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:VISO 输出问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/810544/isow7841-viso-out-problem

器件型号:ISOW7841

我´m 新的 ISOW7841 IC、并立即出现 VISO 输出问题。  

直接从连接到 VISO 的电源 SEL 引脚为 VCC 提供5V 电压、只需在 VISO 上为我提供0.6V 输出电压(应为5V)。  电源显示屏上的电流消耗指示为0.00A。

当我在 VCC 和 GND 之间放置一个4.7uF 电解电容时、电流消耗上升至0.2A、VISO 上升至2.95V。

 我´这一切都很奇怪、因为按照数据表操作似乎没有提出任何有关 VCC 电源的进一步建议。

该 IC 直接焊接到 SOP 适配器上、并插入原型板。

请您告诉我任何方向吗?

此致、谢谢、

Dagmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dagmar:

    感谢您发帖到 E2E!

    很抱歉、您在使用 ISOW7841时遇到问题、这种行为确实很奇怪。 我有一些意见和问题可以帮助我们弄清这里发生了什么错误:

    1. Vcc 和 Viso 都必须将去耦电容器连接到各自的接地端。 去耦电容器是否从 VISO 连接到 GND2 (隔离接地)?
    2. 除了 SEL 之外、是否还有其他任何东西连接到 VISO? 此引脚上的预期电流负载是多少?
    3. 您能否暂时断开 SEL 并查看 Viso 行为是否有所不同?
    4. 请确认所有引脚均已正确焊接和连接、并且 GND、Vsupply 或 Viso 没有短路。 确保1侧(引脚2和引脚8)上的两个 GND1连接都已连接、2侧(引脚15和引脚9)上的两个 GND 2连接也已连接。  

    如果您可以共享它们、请随时发布原理图或 PCB 布局图像以进行分析、如果您希望将它们保密、请向我发送连接请求。 为了最大限度地提高 ISOW7841的性能、您可以参阅此 应用报告

    我将等待您的回复!



    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    解决了。 确实是 VISO 侧没有去耦合。 现在一切都很好!

    感谢您的快速回复、

    Dagmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dagmar、

    我们很乐意为您提供帮助! 如有需要、请随时再次发布任何其他问题。


    祝你一切顺利、
    Manuel Chavez