This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我´m 新的 ISOW7841 IC、并立即出现 VISO 输出问题。
直接从连接到 VISO 的电源 SEL 引脚为 VCC 提供5V 电压、只需在 VISO 上为我提供0.6V 输出电压(应为5V)。 电源显示屏上的电流消耗指示为0.00A。
当我在 VCC 和 GND 之间放置一个4.7uF 电解电容时、电流消耗上升至0.2A、VISO 上升至2.95V。
我´这一切都很奇怪、因为按照数据表操作似乎没有提出任何有关 VCC 电源的进一步建议。
该 IC 直接焊接到 SOP 适配器上、并插入原型板。
请您告诉我任何方向吗?
此致、谢谢、
Dagmar
尊敬的 Dagmar:
感谢您发帖到 E2E!
很抱歉、您在使用 ISOW7841时遇到问题、这种行为确实很奇怪。 我有一些意见和问题可以帮助我们弄清这里发生了什么错误:
如果您可以共享它们、请随时发布原理图或 PCB 布局图像以进行分析、如果您希望将它们保密、请向我发送连接请求。 为了最大限度地提高 ISOW7841的性能、您可以参阅此 应用报告。
我将等待您的回复!
尊敬的、
Manuel Chavez
Dagmar、
我们很乐意为您提供帮助! 如有需要、请随时再次发布任何其他问题。
祝你一切顺利、
Manuel Chavez