This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低功耗 I2C 隔离

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/809616/low-power-i2c-isolation

主题中讨论的其他器件:ISO1541ISO7041

您好!

我正在搜索低功耗 I2C 隔离。 低功耗是指在空闲状态下、隔离 IC 的静态电流应在 uA 范围内。 我进行了一些搜索、找到 了 ISO7041。 这是一个3/1隔离器 IC、主要适用于 SPI。 I2C 是否有类似的东西(例如 ISO1541、但静态电流非常低)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    尽管我们没有 IQ 极低的 ISO1541版本、但您可以考虑使用 ISO7041来创建隔离式 I2C 接口、如 本设计所述 、如下所示。



    MCU 是否具有单独的 SDAI 和 SDAO 引脚? 如果是这种情况、可能还有另一个选项。 如果您有其他问题、请告诉我! 我将等待您的答复。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的回复。 我将介绍该设计。 至于单独的 IO、MCU 还具有 SPI 外设、但 I2C 外设只有一条数据线 SDA。我实际上从未看到过具有独立 SDAI 和 SDAO 线的 I2C 总线。  在这种情况下是否使用 SPI 外设?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    不用客气! MCU 通常具有用于 SDA 的单一数据线、但某些 MCU 和数据转换器可能具有用于 SDAI 和 SDAO 的单独引脚、尽管我无法说明它们是否涉及 SPI 外设。 独立的 SDAI 和 SDAO 线路允许使用不同的方法来创建隔离式 I2C 接口、但在这种情况下不必要、因为上述设计将起作用。

    如果您对此设计或任何其他设计有更多问题、请随时在此处回复或创建新主题!


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez