您好!
我正在搜索低功耗 I2C 隔离。 低功耗是指在空闲状态下、隔离 IC 的静态电流应在 uA 范围内。 我进行了一些搜索、找到 了 ISO7041。 这是一个3/1隔离器 IC、主要适用于 SPI。 I2C 是否有类似的东西(例如 ISO1541、但静态电流非常低)?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Darren、
不用客气! MCU 通常具有用于 SDA 的单一数据线、但某些 MCU 和数据转换器可能具有用于 SDAI 和 SDAO 的单独引脚、尽管我无法说明它们是否涉及 SPI 外设。 独立的 SDAI 和 SDAO 线路允许使用不同的方法来创建隔离式 I2C 接口、但在这种情况下不必要、因为上述设计将起作用。
如果您对此设计或任何其他设计有更多问题、请随时在此处回复或创建新主题!
感谢您发布到 E2E、
Manuel Chavez