Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410
主题中讨论的其他器件: ISO1410
您好:
ISO3082正在执行传导抗干扰测试。 当外部磁场强度为10V/M 且频率为0.15-80Mz 时、数据会在接收端变乱 请帮助检查原理图、以及需要修改哪些内容才能通过传导抗扰度测试? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jerry、
感谢您在我们的论坛上发帖。 很高兴我们的团队能为您提供这方面的信息并采取后续行动。
您能通过分享一些其他详细信息来提供帮助吗?请:
1) 1)您以何种数据速率运行此器件?
2) 2)只需再次确认这是传导抗扰度测试、而不是辐射抗扰度测试? 如果它确实具有传导抗扰度、您能否分享注入点在哪里、以及哪个接地域? 这将在原理图审阅期间为我们提供帮助。
3) 3)是否可以灵活地升级到 ISO1410B 和/或将 Y 电容器与器件并联? 其中一些取决于上面的#1和#2、因此我们只需在太深之前先检查并对齐设置。
4) 4)您是否尝试满足 CISPR 或 IEC 标准?
此致、Abhi