This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082传导抗干扰测试问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/808447/iso3082-iso3082-conduction-anti-interference-test-problem

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO1410

您好:

      ISO3082正在执行传导抗干扰测试。 当外部磁场强度为10V/M 且频率为0.15-80Mz 时、数据会在接收端变乱 请帮助检查原理图、以及需要修改哪些内容才能通过传导抗扰度测试? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您在我们的论坛上发帖。 很高兴我们的团队能为您提供这方面的信息并采取后续行动。

    您能通过分享一些其他详细信息来提供帮助吗?请:

    1) 1)您以何种数据速率运行此器件?

    2) 2)只需再次确认这是传导抗扰度测试、而不是辐射抗扰度测试? 如果它确实具有传导抗扰度、您能否分享注入点在哪里、以及哪个接地域?  这将在原理图审阅期间为我们提供帮助。

    3) 3)是否可以灵活地升级到 ISO1410B 和/或将 Y 电容器与器件并联? 其中一些取决于上面的#1和#2、因此我们只需在太深之前先检查并对齐设置。

    4) 4)您是否尝试满足 CISPR 或 IEC 标准?

    此致、Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: 波特率为9600

    2:这是传导抗扰度测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    要重申 Abhi 的问题、 您能否分享注射点在哪里以及测试使用了哪个接地?  

    传导抗扰度性能在很大程度上取决于系统级设计、而不仅仅取决于 IC。 为了最大限度地提高传导抗扰度性能、我们建议使用 ISO1410而不是 ISO3082。 这对您来说是可行的吗?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好!非常感谢!