This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:µs 将 CMTI 提高到100kV/μ s 的技术改进吗?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/809594/iso1042-any-technology-improvement-to-enhance-the-cmti-to-100kv-s

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件: ISO1050

客户对 ISO1050和 ISO1042之间的差异很好奇。  µs ISO1050中的 CMTI 为50kV/μ s、µs ISO1042有没有不同的技术可将 CMTI 提高到100kV/μ s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    您是否在询问使用了什么特定技术来改进 ISO1042的 CMTI?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  µs ISO1042将 CMTI 提高到100kV/μ s、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    是的、该器件的隔离部分和 CAN 部分都有所改进、从而改善了 CMTI、但遗憾的是、我们无法在公共论坛上分享有关如何实现这一目标的详细信息。  

    尊敬的、

    卢卡斯