This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741最大高度问题

Guru**** 2973570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/807437/iso7741-iso7741-max-height-question

器件型号:ISO7741

您好、支持团队  

我们是否有可实现最大高度小于2.00mm 的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    数据表第46页所述的 DBQ 封装的最大高度为1.75mm。 了解由于 爬电距离和间隙减小、此封装只能提供3000 VRMS 的隔离。

    尊敬的、

    卢卡斯