This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:未使用引脚的连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/832249/iso7763-the-connections-of-unused-pins

器件型号:ISO7763

您好!

我想问 、如果我只使用 IC 的5个输入引脚、不使用的引脚是否应该拉低至 GND?

此引脚是否可以悬空?(例如、因为 IC 内部已经有低电阻。)

或者是否有其他连接方法?  

感谢您的回复!  

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您在 E2E 上发帖!

    数字隔离器未使用的通道输入应连接到其器件的默认状态、这取决于您的器件是否具有"-F"后缀、如 ISO7763F。 对于 ISO7763_、未使用的输入应连接到 Vcc、而输出可保持悬空、如本常见问题解答博文所述:




    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    如果未使用的引脚连接到 Vcc、这是否意味着 IC 的相应输出始终为高电平?

    wwen suffix-f 和其他字母之间有什么区别?

    非常感谢您的回复!

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    加电后、我们的数字隔离器将始终具有低电平或高电平输出状态、具体取决于通道输入(如果有)和 Vcc 状态、如 ISO7763数据表的第8.4节和下面的真值表所示:



    因此、是的、如果数字隔离器的输入引脚连接到 Vcc、则相应的输出通常保持高电平。 "-F"和非 F 器件之间的差异默认为输出行为。 默认状态与输入侧在 Vcc 上断电或通道输入悬空的情况相关。

    默认情况下、ISO7763的输出=高电平、而 ISO7763F 的输出=低电平。 在正常数据传输期间、这些输出状态不相关、但将未使用通道的输入侧连接到默认状态将有助于使该通道保持已知状态并降低噪声影响。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    谢谢! 你已经解决了我的所有问题!

    最后一点我不理解的是、未使用的引脚更容易 受到噪声干扰的原因是什么?

    感谢您的回复!

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    数据表中的另一个问题。  

    下图中的"安全限制电流"是什么意思?

    我是说它是来自哪里的电流?

    非常感谢!

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    不用客气! 我们很乐意提供帮助。

    将 ISO 器件连接到其默认状态的内部电阻器(如 ISO7763数据表的第8.4.1节及以下所示)是一种高阻抗、低电流连接。 为了实现通用稳健性、并且在可能耦合到器件的幅度为瞬变的情况下、最好通过外部4.7kOhm 电阻器等连接到默认状态:



    这对于将未使用的通道保持在已知状态也很有用、并且选择默认状态会略微降低功耗和电磁辐射-因为这些值已经很低。

    超出器件输入、输出、Vcc 或功率耗散上的安全限值会直接影响隔离栅、但这并不是一个典型的问题; 如果您的应用中预计会出现突然的电流或功率浪涌问题、包括限流电阻器、PTC 保险丝等外部组件、即使在这种情况下也有助于保护隔离栅。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此引脚是否可以悬空?(例如、因为 IC 内部已经有低电阻。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laisty、

    是的! 由于 ISO77xx 器件具有内部上拉或下拉电阻、未使用的通道引脚可保持悬空;但是、如上所述、如果器件为 ISO7763_、则最好将未使用通道的输入引脚连接到 Vcc、如果器件为 ISO7763F、则连接 GND (0V)。 应使用外部~4.7kOhm 电阻器进行连接。

    感谢您的提问!


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    如果 IC 为 ISO7763F、则未使用的引脚应连接到 GND。 是否需要在电路中添加4.7千欧电阻器?

     在电路中使用4.7千欧电阻与不使用4.7千欧电阻有何区别?

    为什么浮点引脚 更容易 被 EMI 干扰? 它是否与天线相关?

    很抱歉、我在这方面不是很好。  

    感谢您的回复!

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    不是问题! 正确-如果使用 ISO7763F 或其他 ISO77xxF 器件、则应使用4.7kOhm 电阻器将未使用的通道的输入引脚连接到 GND。

    使用该电阻器可确保输入引脚具有明确的 GND 连接、并在输入引脚和 GND 之间存在电压不匹配时限制电流-这可能是由由于内部迹线或组件或 AS 而充当小型天线的输入引脚引起的 内部电压环路的影响。 如上面共享的输入电路原理图所示、输入上拉/下拉电阻器的阻抗为1.5M Ω:通过这种连接、单微安级的电流使通道保持在器件的默认状态、这不是问题、但也不是首选。

    一般而言、除非制造商另有说明、否则应将浮动引脚连接到最佳实践中的适当已知电压。 将引脚保持在已知电压电平可防止在未知情况下超出器件限制、并且还可提高器件性能。


    请随时向我发送连接请求!


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    谢谢! 您的建议对我帮助很大!

    我的所有问题都得到了解决!

    此致、

    Lee