This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:电流消耗与温度的函数关系

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/831196/iso7720-current-consumption-in-function-of-temperature

器件型号:ISO7720

ISO7720未指定电流消耗(ICC1、ICC2)随温度变化的情况。  请提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/p/816562/3021669

    有关类似请求、请参阅此帖子。 遗憾的是、我们没有为隔离器表征此数据、但典型电流值代表25°C 时消耗的电流、最大电流值应代表125°C 时消耗的电流。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    欢迎使用 E2E! 如上所述、ISO7720数据表上未以图形方式显示趋势线、但在不同运行条件下指定了典型和最大电流消耗值。 如果您想要一些数据图、我可以在实验中使用几个样本来捕获它们。 您希望评估哪些电源电压和输入?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    以下是 Vcc1 = Vcc2 = 3.3V 和各种输入条件下 ISO7720在整个温度范围内的典型 Iccx 测量曲线图:



    希望这对您有所帮助! 如果我们能提供更多信息或见解、请告知我们。


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez