This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541 ESD 保护

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/832407/iso1541-iso1541-esd-protection

器件型号:ISO1541

您好!

我想使用 ISO1541 I2C 隔离器,1侧连接到微控制器,2侧连接到外部电线。

我的产品应具备以下增强功能 IEC61000-4-2 ESD (4kV 接触放电、8kV 空气放电)。

此组件是否支持 IEC61000-4-2、或者我需要作为 TVS 添加额外的保护?

如果是,是否可以为电压和数据推荐适当的 TVS?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lior、您好!

    欢迎使用 E2E! ISO1541未通过 IEC 61000-4-2 ESD 认证、因为这是系统级认证;我们确实希望它通过4kV 接触放电测试、但8kV 空气放电通过可能取决于 PCB 环境。 请允许我与隔离团队的其他成员一起对此进行调查、并在今天晚些时候进行跟进。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lior、您好!

    空气放电测试结果(包括8kV 级别)因测试而异、因为没有标准方法来测量器件耗散的能量。 要测试 ISO1541是否可以通过您的测试设置和 PCB、可以在测试过程中使用大于100pF 的 y 电容器、然后将其移除。 如果使用通过结果重复测试、则 ISO1541不会出现问题、否则可能需要 y 电容器来通过此标准。

    是否可以尽快或多次执行此测试?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的回答。

    可能我可以在 PCB 准备就绪时检查它 

    此外,我还在考虑添加 ESD 保护, ISO1541的钳位电压信号和功率是多少?

     谢谢

    Lior

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lior、您好!

    不用客气! PCB 完成后、请随时分享测试结果。

    建议 ISO1541在两侧的 Vcc 介于3V 和5V 之间以及每侧的0V (GND)和 Vcc 之间的输入信号下运行、如下所示和器件数据表中所示:



    保护二极管的尺寸应尽量减少对工作条件的干扰、同时防止超出绝对最大额定值。 由于 Vcc 和输入的最大电压为6V、因此在 Vccx 上运行器件的电压接近3V 至5.5V、这将为二极管在完全钳位前的击穿提供裕度。


    如果我能提供更多见解、请告诉我!


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez