您好!
我想使用 ISO1541 I2C 隔离器,1侧连接到微控制器,2侧连接到外部电线。
我的产品应具备以下增强功能 IEC61000-4-2 ESD (4kV 接触放电、8kV 空气放电)。
此组件是否支持 IEC61000-4-2、或者我需要作为 TVS 添加额外的保护?
如果是,是否可以为电压和数据推荐适当的 TVS?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Lior、您好!
空气放电测试结果(包括8kV 级别)因测试而异、因为没有标准方法来测量器件耗散的能量。 要测试 ISO1541是否可以通过您的测试设置和 PCB、可以在测试过程中使用大于100pF 的 y 电容器、然后将其移除。 如果使用通过结果重复测试、则 ISO1541不会出现问题、否则可能需要 y 电容器来通过此标准。
是否可以尽快或多次执行此测试?
谢谢、
Manuel Chavez
Lior、您好!
不用客气! PCB 完成后、请随时分享测试结果。
建议 ISO1541在两侧的 Vcc 介于3V 和5V 之间以及每侧的0V (GND)和 Vcc 之间的输入信号下运行、如下所示和器件数据表中所示: 
保护二极管的尺寸应尽量减少对工作条件的干扰、同时防止超出绝对最大额定值。 由于 Vcc 和输入的最大电压为6V、因此在 Vccx 上运行器件的电压接近3V 至5.5V、这将为二极管在完全钳位前的击穿提供裕度。
如果我能提供更多见解、请告诉我!
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez