This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:接地设计

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, SN6505B, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/831996/iso1042-q1-ground-design

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1042SN6505B

您好,TI 工程师。

ISO1042-Q1有两种 GND:数字 GND 和隔离 GND。 我想知道这两种 GND 平面应通过0欧姆电阻器或电容器连接。 或者我需要使这两种 GND 平面  完全隔离?  

谢谢你。

此致。

张加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、  

    为了保持隔离栅、GND 应保持未连接状态。 GND 之间的任何连接都将绕过隔离栅、因此您不会看到使用隔离式 CAN 收发器的任何好处。 因此、不要在隔离器上放置一个0欧姆电阻器。 也无需跨隔离栅使用电容器。  

    此外、您需要确保 PCB 上的 GND 层保持分离。  

    您可以在我们 的 EVM 用户指南中看到 ISO1042布局示例。 

    在类似的主题上、您计划如何为 ISO1042的每一侧供电? 每侧的电源也需要进行隔离。 我建议查看用于隔离电源的变压器驱动器 SN6505B。 这是有关 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源的应用手册。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan

    非常感谢您的支持。

    数字侧电源电压为1.8V、收发器侧,电压为5V μ A、 它们将被隔离。 感谢您的提醒。

    此致  

    张加文