This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:输出行为

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/826300/iso7741-output-behavior

器件型号:ISO7741

我们正在评估电机驱动应用中的 ISO7741F。  

在电机安全问题期间、当 VCC1 (引脚1)和 EN1 (引脚7)与5V 偏置电源断开连接时。 同时、VCC2 (引脚16)和(IND)引脚11仍连接至5V 电源(正常运行)。 OUTD (引脚6)的行为是什么? 高阻抗、低阻抗还是高阻抗?

此致

Brian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您发布此问题! 由于 Vcc1和 EN1未通电、因此无论 IND 的状态如何、OUTD (引脚6)都将具有高阻抗。 此操作对于器件是可接受的、也不会造成任何损坏。

    有关相关的电机驱动参考设计、请随时访问以下 TI 网页:




    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    希望所有这些都很好。 我很抱歉、但我必须在您的原始帖子中澄清这种情况。 根据我们器件的真值表(如下所示)、如果 Vcc1和 EN1为0V 或接近0V、OUTD 将保持高阻态。 在转换区域中、输出侧开始在 Vcc1 = 1.7V 至2.25V 之间上电、因此在此范围内、输出 D 不确定:



    如果您想了解有关特定上电或断电/断开波形的详细信息、请随时通过此论坛或通过 PM 进行分享。 否则、如果 Vcc1和 EN1在"断开连接"时可视为接地、则输出将如上所述具有高阻抗。


    谢谢、
    Manuel Chavez