This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:ISO7720应用问题

Guru**** 2531360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO7721, TLV62569, ISO7741, ISO7741EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/860826/iso7720-iso7720-application-issue

器件型号:ISO7720
主题中讨论的其他器件: ISO7721TLV62569ISO7741ISO7741EVM

大家好、团队成员

我的客户有一项新要求、我在下面列出:

3.3V (高电平)-0V(低电平)输入至3.3V (高电平)-1V (低电平)输出。 10Mbps 数据速率。

我想使用 ISO7720来满足这一要求、需要与您再次确认。

下面是我的问题:

  1. 我们能否为该器件提供3.3V VCC2电压和1V GND2电压来实现这一目的? (3.3V 和0V 施加到 VCC1)
  2. 如果可以、它是否会输出1V IN 输出的低电平?
  3. 我们能否从 VCC1生成1V 来为 GND2供电? (客户实际上不需要隔离)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    我认为这里可能会有问题。 如果您为 Vcc2提供3.3V 电压、为 GND2提供1V 电压、则 ISO7720基本上可提供2.3V 电源。 这非常接近 UVLO 阈值、这可能意味着如果电源调节不好、器件可能会在正常运行期间卡在 UVLO 中。  

    在我看来、您能否解释为什么低电平信号必须升至1V 而不是0V?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    客户终端设备是 LED 壁式驱动器。

    它们利用用于 LED 驱动器 IC 的4V 总线来控制 LED 电流。

    但是、由于 R/G/B/W LED 正向电压不同、因此某些特定颜色的 LED 需要如此大的余量电压。

    它们为某些 LED 创建1V GND 电压、以降低余量电压。

    因此、对于这些 LED 驱动器、控制信号 GND 为1V。

    我在 ISO7721 EVM 中尝试过此连接、但它无法正常工作。


    我将输入电压增加至4.5V、并利用 TLV62569 (非隔离式降压转换器)生成1.5V 输出。

    在这种情况下、ISO7721的电源电压为3V。 但是、在我将1.5V 连接到 GND2后、降压输出也将泵式达到4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    很抱歉耽误您的回应-美国有一个假日周末。  

    您能否快速绘制出您迄今为止尝试过的产品的原理图、以便我进一步分析?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    我一周内没有听到您的声音。 您是否能够确定解决方案?  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    由于此解决方案不起作用、并且成本比其他解决方案高得多、因此客户需要转移到新解决方案

    (我们通过三态缓冲器闸实现了相同的功能)  

    但我仍然对该电路为什么不起作用感兴趣。 连接图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    很抱歉耽误你的答复。 我刚刚在实验室中检查了此配置(见下图)、能够提供1V 至4V 的输出。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    我在上一篇文章的图片中出错、将示波器的接地端连接到1V 而不是 GND。 我现已更新上述帖子中的图片、以便正确。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    本实验使用的是哪个部件? 我在 ISO7721 EVM 中进行测试。

    我还想知道 PSU1-PSU2-PSU3是否都是隔离电源?

    因为我使用非隔离式降压转换器将4V 转换为1V、以实现浮动接地电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我是 Daniel 的同事 Manuel;请允许我在 Dan 因美国假期而外出时继续本次对话。

    我相信 Daniel 在 ISO7741 EVM 上进行了实验室实验、该 EVM 与 ISO7720技术相同、只有不同的通道配置。 4V 和1V 电源与5V 电源隔离、但这不是实验工作的要求-三个 PSU GND 都可以连接。

    您能否描述系统的实际行为与预期行为? 器件的输入和输出是什么?

    另请确认测得的 Vcc1 - GND1和 Vcc2 - GND2之间的电压电平处于建议的电源电压范围内。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    感谢您耐心等待我在美国休假期间的工作。  

    Manny 是正确的-我在 ISO7741EVM 上进行了此实验、但它适用于任何 ISO77xxEVM。 所使用的电源不必进行隔离。 我还尝试将电源上的所有 GND 连接在一起、这个试验产生了同样的结果。  

    此致、  

    Dan