Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO7721, TLV62569, ISO7741, ISO7741EVM
主题中讨论的其他器件: ISO7721、 TLV62569、 ISO7741、 ISO7741EVM
大家好、团队成员
我的客户有一项新要求、我在下面列出:
3.3V (高电平)-0V(低电平)输入至3.3V (高电平)-1V (低电平)输出。 10Mbps 数据速率。
我想使用 ISO7720来满足这一要求、需要与您再次确认。
下面是我的问题:
- 我们能否为该器件提供3.3V VCC2电压和1V GND2电压来实现这一目的? (3.3V 和0V 施加到 VCC1)
- 如果可以、它是否会输出1V IN 输出的低电平?
- 我们能否从 VCC1生成1V 来为 GND2供电? (客户实际上不需要隔离)