Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
您好!
我尝试了解 ISO1212的电路响应与浪涌,我使用 IEC61000-4-5_2K 仿真文件作为浪涌输入。电路的正常输入为24V。 我还使用了 TI 的参考仿真文件进行 ISO1212仿真。
Rin -562
Rthr - 2.8k
使用的 TVS 为 SMAJ22CA
在这里、电路需要花费500us 的时间才能恢复并恢复正常运行。
在应用中、滤波器时间延迟应小于100uS。 如果我在这方面得到一些帮助,那将是有益的。
或者在仿真中出现一些错误
附加了 WIP 模拟文件。 请告诉我。
谢谢和问候!!
e2e.ti.com/.../ISO1212_2D00_with-LED_2D00_-withTVS_2D00_2.TSC