This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212的浪涌评估

Guru**** 2451510 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/857779/iso1212-surge-simuation-for-iso1212

器件型号:ISO1212

您好!

我尝试了解 ISO1212的电路响应与浪涌,我使用  IEC61000-4-5_2K  仿真文件作为浪涌输入。电路的正常输入为24V。 我还使用了 TI 的参考仿真文件进行 ISO1212仿真。

Rin -562

Rthr - 2.8k

使用的 TVS 为 SMAJ22CA

在这里、电路需要花费500us 的时间才能恢复并恢复正常运行。

在应用中、滤波器时间延迟应小于100uS。 如果我在这方面得到一些帮助,那将是有益的。

或者在仿真中出现一些错误  

附加了 WIP 模拟文件。 请告诉我。

谢谢和问候!!

e2e.ti.com/.../ISO1212_2D00_with-LED_2D00_-withTVS_2D00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    W17、

    您在 TINA 中进行了哪些具体分析?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从0到3ms 的瞬态分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是基于您的响应进行分析的结果。 您能否从仿真结果中提供相同的结果? 如果可能、我想看看您在寻找什么。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个仿真文件、其中也插入了瞬态响应图像。 请参阅仿真文件。

    通道1至通道2.TSC -在通道1和通道2之间施加浪涌。

    L-E 通道1.TSC -在通道1和接地之间施加浪涌。

    在这里、我已经为每个电压发生器使用了新接地、它是否与 V4和 VIN1具有相同或不同的接地基准? 如果相同、如何仿真隔离?

    根据我们的要求,最大检测值应为0.1mS,因此时间延迟应小于100us。因此,我可以减少浪涌的影响时间吗?

    e2e.ti.com/.../L_2D00_E-channel-1.TSCe2e.ti.com/.../Channel-1-to-Channel-2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VV17、

    很抱歉、这里没有更新。 我仍在与其他一些工程师进行离线研究、以了解是否会出现这种行为。 据我所知、我们无法对隔离本身进行仿真。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VV17:

    很抱歉、我们的延迟、但隔离团队无法确定此仿真反映了 ISO1212在2kV IEC61000-4-5浪涌期间的行为。 此仿真模型旨在演示正常运行期间的逻辑电平性能、而不是隔离或高电压性能。

    我们建议您在系统中或 EVM 上使用物理 ISO1212器件执行此测试、以实现更精确的评估。


    谢谢、
    Manuel Chavez